This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:具有 printf 的多个 UART

Guru**** 2618505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/647834/compiler-multiple-uart-with-printf

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我需要在微控制器上使用三个 UART 端口。 我想将 printf、fprintf 等用于所有这三个端口。 如何指示 stdout、stdin 与所有三个端口一起工作?

如果需要 fopen 语句、请提供一些同时打开多个端口的示例。

我提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么处理器? 对于 MSP43X、您只能将 printf()连接到 JTAG。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiva 系列 TM4C1294  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我缺乏专业知识来帮助将字符或字符串输出到 UART 的最低级别代码。  但是、完成后、您可以使用 ARM 编译器手册中标题为 C I/O 函数的部分将 printf 和相关函数与其连接。  请特别注意为  C I/O 添加用户定义的器件驱动程序一节   

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mock、

    感谢您的建议。