This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/AWR1642:awr1642

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/651937/compiler-awr1642-awr1642

器件型号:AWR1642

工具/软件:TI C/C++编译器

支持路径:/工具与软件/帮助我解决问题/嵌入式产品软件工具/处理器/其他 TI SDK /

我正在尝试通过设置"-k -al "标志、在 AWR1642传感器的 SDK 代码库中启用编译器反馈。 即使设置 了标志.asm 文件、也不会被填充。 那么、如何生成这些反馈文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您的代码是作为 Code Composer Studio (CCS)项目组织和构建的。  每个 CCS 工程都有一个或多个编译配置。  编译完成后、所有生成的文件都位于与编译配置同名的文件夹中。  虽然不确定、但您的编译配置可能被命名为 Debug。  在这种情况下、生成的.asm 文件位于 Debug 文件夹中。

    谢谢、此致、

    乔治