This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:GUI Compeser 和 CCS 不能打开

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/650248/ccs-launchxl-f28069m-gui-compeser-and-ccs-doesn-t-open

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:DRV8323

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。

我是韩国三星 HA 的 FAE 支持公司。

为了在客户现场评估 DRV8323+C2000 lanch pad、我在客户的 PC 上安装了 GUI Composer 和 CCS。 安装时没有任何问题、但我无法在客户计算机中实施这些程序。  GUI Composer 的窗口在我单击文件后立即打开、但窗口很快消失。  而我检查了相同的文件在我的笔记本电脑中是否能正常工作。 我用于安装的文件是相同的。

您能告诉我如何在客户 PC 上实现 GUI Composer 和 CCS 7.3.0吗?

谢谢。

此致、

萨米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammy、

    客户尝试打开哪个特定 GUI?  

    要检查的一个关键点 是客户的机器是否安装了英语语言包。 我们了解到一个问题,即非英文语言设置影响了一些 GUI 的打开( 此处提供了相关文章 )。

    最新的 GUI Composer Runtime (在 CCS App Center 中提供)应该可以解决这个问题。 您是否可以让客户安装并检查问题是否已解决?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammy、

    由于我没有听到您的反馈、我认为这个问题已经解决。 如果不是、请在此处免费回复或开始新主题帖。