This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:XDS200调试探针和 XDS200板载调试探针差异

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/651946/ccs-tm4c1294ncpdt-xds200-debug-probe-and-xds200-onboard-debug-probe-difference

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 

我正在使用 XDS200来刷写 TI TM4C1294XL 评估板中的代码、有两个调试探针选项可供选择 XDS200使用。

德州仪器 XDS2xx USB 调试探针德州仪器 XDS2xx USB 板载调试探针之间有何区别?


我只能使用板载调试探针选项。 使用  德州仪器 XDS2xx USB 调试探针选项进行实际电路板开发以进行调试时是否需要任何其他电路?

当我在评估板中使用德州仪器 XDS2xx USB 调试探针选项时、我会遇到下图问题。

此致、

Manohar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manohar、

    在版本7之前的 CCS 中、免费许可证只能用于具有板载调试探针或入门级 XDS100调试探针的开发板。 如果您选择的是德州仪器 XDS2xx USB 调试探针、则表示您使用的是免费许可证不支持的外部 XDS200。 某些开发板上有一个内置的 XDS200、如果您使用其中一个、并且选择了德州仪器 XDS2xx USB 板载调试探针、则该器件将使用免费许可证运行。

    最好只下载 CCSv7。 CCSv7不再需要支付许可证费用、因此您不必为此担心。

    此致、
    John