Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC3200
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用外部调试器(XDS100v2 JTAG 仿真器)在 CC3200 Launchpad 中刷写程序。 为了进行测试、我使用示例中的 Blinky 程序。 程序刷写成功完成、但这是一种临时刷写。 当我从 CC3200移除电源并再次重新连接电源时、板载 LED 不闪烁。 它还尝试按重置按钮。 然后、我尝试使用 Uniflash 来永久刷写程序。 但这里也有相同的结果。 程序刷写成功完成、但它是暂时的、不是永久性的。 为什么会发生这种情况、我是否错过了什么。 请提供指导。
此致、
Abhijit。