Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM642, SYSBIOS
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我正在尝试将在 CCS3.3中工作的 RTSC 工程迁移到 CCS5.5。 我们使用具有 TMS320DM642 DSP 和 Spectrum Digital XDS510USB 仿真器的定制板。 此时、我只需构建一个裸片 RTSC "Hello World"项目、然后连接到电路板并对其进行调试。 在原始 CCS3.3项目中、我们使用了 ti.platforms.evmDM642平台。 在 CCS5.5中、缺少这样一个平台、因此我选择了 xdc.platform.generic 平台。 我让 Studio 向导为我创建这样一个项目。 我的项目参数完整列表如下:
XDS 工具:3.25.3.72
SYS/BIOS:6.35.4.50
xDAIS:7.21.1.07
平台:xdc.platform.generic
编译器版本:TI v7.4.4
器件系列:C6000
器件型号:DaVinciTM DM64x TMS320DM642
由于以下错误、我无法编译工程:
"C:\\ti\\ccsv5\\utils\\bin\\gmake"-k all
正在制作./src/sysbios.a64 ...
gmake[1]:`没有规则使目标`family/C64/Hwi.c'成为 BIOS.obj'所需的目标。
gmake[1]:`没有规则使目标`family/C64/Timer.c'成为 BIOS.obj'所需的目标。
gmake[1]:`没有规则使目标`family/C64/TimestampProvider.c'成为 BIOS.obj'所需的目标。
gmake[1]:目标`全部'不会由于错误而重做。
gmake:***[./src/sysbios.a64错误2.
这些错误之后是另一个错误:
JS:"$internal"、第25行:xdc.services.global.XDCException: xdc.package_not _found:无法在路径"c:/ti/bios_6_35_04_50/packages;C:/ti/xdais_7_21_01_07/packages;C:/ti/xdais_7_21_01_07/examples;C:/ti/ccsv5/ccs_base;C:/ti/xdctools_3_25_03_72/packages;..."上找到软件包"未定义"。 确保正确设置了封装路径。
"./package/cfg/app_p64.cfg,第141行
gmake.exe:***[package/cfg/app_p64.xdl]错误1.
JS:"c:/ti/xdctools_3_25_03_72/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第51行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
gmake:***[configPkg/linker.cmd]错误1.
gmake:目标`全部'不会由于错误而重制。
如果在解决错误或修复我的设置方面有任何帮助、我们将不胜感激。
谢谢。