This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 7 Mac 离线安装程序安装失败

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/651545/ccs-ccs-7-mac-offline-installer-failed-to-install

工具/软件:Code Composer Studio

CCS 7 MAC 离线安装程序包'CCS7.4.0.00015_OSX'安装失败并显示日志

Entry org.eclipse.equinox.p2.transport。ecf 4 1002 2017-12-21 14:43:01.123
!消息无法读取 software-dl.ti.com/.../site.xml 上的存储库。
!堆栈0
java.io.IOException:服务器返回 URL 的 HTTP 响应代码:403: software-dl.ti.com/.../site.xml
sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream0(HttpURLConnection.java:1876)
sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(HttpURLConnection.java:1474)
请访问 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.retrieve.UrlConnectionRet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    云岗

    我可以在 Mac 上重现此问题。 在我看来、离线安装程序是作为网络安装程序运行的。 如果我在从互联网断开连接时运行离线安装程序、则尝试打开插座时会失败。 如果我连接到互联网、它运行正常、我可以看到它正在下载软件包。

    我们可能会为离线安装程序创建新映像。 我会在它上线后回复它。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您在 Sierra 或 High Sierra 上跑步、您可能会遇到此问题:

    MacOS Sierra 引入了一项新的安全功能、称为"Gatekeeper Path Randomization"(或在 API 级别调用的"应用程序转定位")。
    https://github.com/potionfactory/LetsMove/issues/56 
    要解决此问题、请从命令行运行以下命令(根据您安装的内容调整 CCS 安装程序版本):


    xattr -r -d com.apple.quarantine ccs_setup_7.4.0.00019.app

    丹麦语