This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:CCS/CC2640R2F

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/650769/ccs-cc2640r2f-ccs-cc2640r2f

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

在 V1.14.2.04版中下载/安装 SimpleLink Academy 时遇到问题。

我安装了 Code Composer Studio 7.3.0.00019和 SimpleLinkTmCC2640R2 SDK。

然后、我从 TI 云下载了 ProjectZero、以便在 Code Composer Studio 中生成和运行它。

在尝试构建项目时、我收到警告消息:

****构建完成****
发生构建文件生成错误..
产品"com.ti.SIMPLELINK_Academy_CC2640R2SDK" v1.14.2.04当前未安装、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。
构建停止..

除了 SDK 1.50之外、似乎我还必须安装"simplelink academy cc2640r2sdk v1.14"、但我可以从哪里下载它?

未找到版本1.14的下载选项。

TI Resource Explorer 中的下载按钮无法正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够使用以下步骤成功构建和加载 Project Zero:

    在 dev.ti.com/tirex/上、我导航到 PROJECT_ZERO 项目并点击下载按钮(请参阅下面的屏幕截图)、这将实际下载所有 simplelink Academy (版本也正确)

    2.在我的下载文件夹中,我找到了新下载的 simplelink academy 软件包作为 zip 文件

    3.我将 SLA 软件包解压缩到 C:\TI。 最终路径为 C:\ti\simplelink_academe_cc2640r2sdk_1_14_02_04

    从这里、我将项目0导入到 CCS 中、并成功构建了该项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 你的答复。 所示的下载按钮在我的一侧也不起作用。

    在使用另一个网络连接进行测试后-此问题是 由我们公司的防火墙/防病毒设置引起的。

    谢谢

    此致

    Stephan