This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28062F:内部错误99924

Guru**** 2616475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/651247/compiler-tms320f28062f-internal-error-99924

器件型号:TMS320F28062F

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在尝试用28062F 制作一个项目-它突然开始给我以下错误:

  索引库"libc.a"
./../master/DIAG/user_msg_api.c:179:内部错误#99924:(pftell 用调用
  NULL 文件指针)
./../master/DIAG/user_msg_api.c:179:内部错误#99924:(pfseek 被调用
  SEEK _SET、但偏移为负)

有时、如果我再制造、它就会消失。 有时它不会。

有时、我更改某些项目选项、重新编译、然后更改回原始设置并进行更改、错误消失。 原因可能是什么?

在另一台设置相同的笔记本电脑上、它每次都不会出错。  

我可以重新安装、更改或执行什么操作来解决此问题。

Vaidi。

Vaidi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了确定原因、我们必须重新生成它。  在编译一个文件时是否会发生这种情况?  然后、请按照文章 How to Submit a Compiler Test Case 中的说明进行操作。  如果在链接时发生这种情况、那么我需要更多。  如果将其组织为 CCS 工程、请按照文章 项目共享中的说明创建 zip 文件、并将其附加到您的下一篇文章中。

    [引用 user="Vaidyanathan Balakrishnan"]我可以重新安装、更改或执行什么操作来解决此问题。[/引用]

    在这种情况下、编译器安装可能会以某种方式损坏。  如果是这样、则只重新安装编译器(并非所有 CCS)可能会修复它。  将有问题的安装移到另一个位置。  然后、按照文章 Compiler Releases 中的说明 再次获取。  或者、如果有道理、请获取更高版本。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    感谢有用的提示。

    我使用的编译器版本是6.4.6。 当我浏览当前可用版本列表时、完全不可用-(可能会发现是错误的、并被下一个版本删除/取代?)

    由于我在另一台笔记本电脑中安装了6.2.6、因此我将其安装在当前的笔记本电脑上、并且项目正在正确编译和链接。 清洁和重建也能正常工作。

    非常感谢您的帮助!

    Vadii。