请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 工具/软件:Code Composer Studio
如何在 CCS 中使用调用跟踪? 例如、如果我在函数或任务的第一行中放置了一个断点、但它发生了故障、我该如何判断谁调用了它?
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
如何在 CCS 中使用调用跟踪? 例如、如果我在函数或任务的第一行中放置了一个断点、但它发生了故障、我该如何判断谁调用了它?
提前感谢。
您好!
调用堆栈可在 Debug 视图中的调试上下文下方找到:
在上面的示例中、应用程序当前在 F2837xD_sysctrl.c 第455行的 DisableDog ()函数中停止 正如您在调用堆栈中看到的、这是第一个条目。 第一个条目是您当前暂停的位置。 它正下方的条目是名为 DisableDog ()的函数。 正如您在调用堆栈中看到的那样、这将是 位于 F2837xD_sysctrl.c 第91行的 InitSysCtrl() 通过查看该条目下方的条目,您可以看到 blinky_CPU1.c 第46行的 main()函数名为 InitStsCtrl()。 等等。
谢谢
Ki