This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:无法将外设示例导入 CCStudio

Guru**** 2616475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/651391/ccs-ccstudio-cannot-import-peripheral-example-to-ccstudio

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我无法在资源浏览器中导入示例。 当我单击"导入项目"按钮时、系统会要求我使它们脱机可用。 当我下载器件的整个库时、它会显示一个可再次下载的选项。 我正在尝试导入 MSP430F5969的 UART 示例。 它在 MSP430F5969/外设示例/Registerleve/中提供。 这以前没有发生过。 是否有在线位置可以单独下载示例并导入它们?

此致、

曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manoj、

    您可以在此处下载 MSP430Ware 软件包:
    http://www.ti.com/tool/MSPWARE

    然后、您可以在 CCS 中使用 Import CCS Project 功能并浏览到所需的工程、或者如果您安装在默认安装文件夹中、Rex 应检测到该工程、然后下载该工程的元数据。 但是、如果 Rex 存在连接问题、则可能无法获取元数据。

    此致、
    John