This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMDSEVM572X:NDK

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/650651/compiler-tmdsevm572x-ndk

器件型号:TMDSEVM572X

工具/软件:TI C/C++编译器

我制作了一个简单的 NDK&RTOS 项目。 当我编译它时、错误信息如下所示:

Makefile:153:目标'EMAC_BasicExample_evmAM572x_armBiosExampleProject.out'的配方失败
D:\TI\NDK_2_24_03_35\packages/ti\NDK\STACK_lib\stk6.aa15fg (Nimu.oa15fg):在函数中`NIMUInit':
/db/vtree/library/trees/ndk/ndk-i37/src/ti/ndk/stack/nimu/nimu.c:1207:对`NIMUDeviceTable'的引用未定义

我没有路径"/db/vtree/library/trees/ndk/ndk-i37/src/ti/ndk/stack/nimu/nimu.c、那么我如何修复它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您未在应用程序中提供 NIMUDeviceTable。 NDK 需要此变量来配置驱动程序。 查看您正在使用的处理器 SDK 中的网络示例。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、但我找不到这个文件"/db/vtree/library/trees/ndk/ndk-i37/src/ti/ndk/stack/nimu/nimu.c、网络示例在不同的平台上运行、因此它们使用了不同的库
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIMu.c 文件是 NDK 的一部分。 它引用了 NIMUDeviceTable 变量。 因此、Nimu.c 位于应用(以及中 /packages/ti/ndk/stack/nimu 目录)。 在工作示例中搜索 NIMUDeviceTable。 您将看到它是如何由应用程序提供的。

    Todd