This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCSTUDIO3:订购和许可证策略

Guru**** 2695575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/649703/ccs-ccstudio3-subscription-and-license-policy

器件型号:CCSTUDIO3

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

对于全职许可证、订阅(512.47美元)只需支付一次、或者我每年都必须支付一次?

有关许可政策的其他问题:

使用一个许可证、我可以在多台计算机上运行 CCS3吗? 会怎么样?

还是单个许可证位于单台计算机上?

此致、

 布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布鲁诺

    此费用为1次费用。 我们以前销售用于接收更新的订阅。 但是、我们不再销售、因为 CCSv3没有更新。

    您使用的是什么器件? 目前、我们销售适用于 F24x 的 CCSv3.3许可证、但对于其他系列、我们提供了更新版本的 CCS、无需许可证费用。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回答。

    我知道 CCS 的较新版本、现在我将其用于较新的设计。

    实际上、在这种情况下、我需要 CCS3进行基于 FC24x 的产品维护。

    还有两个问题:

    是浮动许可证还是固定许可证?

    我能否在只有一个许可证的多台计算机上运行 CCS3?

    此致、

     布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布鲁诺

    3.3许可证已修复。 我也会给你发一份私人照会。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布鲁诺

    我找到了此版本许可证的文本。 它指出它适用于单台主机计算机。 但是,只要一次只在一台计算机上运行,它就允许在多台计算机上安装。 这在技术上使其成为浮动许可证。 但是、由于没有内置许可证管理软件、您可以自行管理该软件。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John。