Other Parts Discussed in Thread: AM5728
工具/软件:Code Composer Studio
我有一个 AM5728IDK V1.2A、我可以创建一个目标配置、对其进行测试并进行连接。 我可以看到所有内核、但当我按照说明连接顶部的 DSP 内核时、当我尝试运行 GEL 脚本以使内核脱离复位状态时、我会收到以下错误。 我不熟悉 CCS、因此我不确定自己是否愚蠢。
CortexA15_0:GEL 输出:->>>DSP1SS 初始化正在进行... <<<--
CortexA15_0:写入长度为0x4的第0页上的0x4a00255c 处的存储块时遇到问题:(错误-1065 @ 0x3D5A)无法访问器件存储器。 验证内存地址是否在有效内存中。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包7.0.100.1)
无法评估 DSP1SSClkEnable_API()。
目标无法写入0x4A00255C
at *(unsigned int *)((cpu_nnum=1)? ((0x4A000000+0x2000)+0x55C:(0x4A000000+0x2000)+0x560))=(unsigned int)(((CPU_num=1)? (0x40800000-0x40000000):(0x41000000-0x40800000)">10)[AM572x_multicore_reset.gel:18]
在 DSPSSClkEnable (1)[AM572x_multicore_reset.gel:286]
在 DSP1SSClkEnable_API ()上