请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、
我知道"int"数据类型的大小在16位架构中为2字节、在32位架构中为4字节。 但是、每个架构的其他数据类型的大小并不不同。是否有人可以帮助我了解为什么 每个架构中的"int"大小都不同?
提前感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我知道"int"数据类型的大小在16位架构中为2字节、在32位架构中为4字节。 但是、每个架构的其他数据类型的大小并不不同。是否有人可以帮助我了解为什么 每个架构中的"int"大小都不同?
提前感谢!
[引用 user="Prakash Balagangatharan"]但每个体系结构的其他数据类型的大小并不相同。
这是不正确的。 请访问文章 CGT 初学者提示和技巧。 请查看 C28x 编译器的演示。 查看幻灯片35。 该表显示了不同 TI CPU 的类型大小如何变化。 差异大于 int。
为什么…… int 通常与寄存器的大小匹配。 char 通常与可寻址的最小单元匹配。
谢谢、此致、
乔治