This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM46L852:SafeTI 编译器资质审核

Guru**** 2781075 points

Other Parts Discussed in Thread: RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/650213/ccs-rm46l852-safeti-compiler-qualification

器件型号:RM46L852

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 Hercules 安全团队

我们使用 RM46L852和 SafeTI 编译器资质审核套件 CCS (V6.1.1)[ARM C/C++ Compiler 5.2.5]进行资质审核。

我能否获得 CCS (V6.1.1高版本)上 IEC61508/EN50128的证书或支持证据文档?

谢谢

此致

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerald、您好、

    我将把您的帖子移至编译器论坛。 请注意、CCS 版本和编译器版本有两个不同的部分。 通常情况下、整个 IDE 和仅编译器都没有资质审核要求、因为编译器是唯一可以直接影响代码安全的部分。

    另请注意、该工具没有资质认证、也不需要评估您的项目。 CQK 将帮助生成所需的报告、以证明符合标准、从而使其符合在项目中使用的条件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、

    如 Chuck 所示、CQK 包含应用它所需的一切、并演示您对 TI 编译器的使用符合相关安全标准。

    相反、如果您询问有关 TUV Nord 评估报告、则该报告包含在 QKIT 中。  对于原始 QKIT (15k 美元、用户运行鉴定测试)、它位于 qkit\QST\plugins\QST_TIModel_1.0.1\Files\QKit\Documentation 中的 QST 文件夹中。  对于新的 QKIT (免费且用户不运行鉴定测试)、它位于文件夹 qkit\ComplianceReports 中。

    此致、

    Greg