Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我想知道 在使用 Simulink+CSS 开发控制算法时、是否有任何解决方案可以在 Simulink 中监测信号。
我看到一个解决方案是 使用 RTDX 提出的、但我想知道 TI 针对这个问题开发的另一个解决方案是否存在。
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我想知道 在使用 Simulink+CSS 开发控制算法时、是否有任何解决方案可以在 Simulink 中监测信号。
我看到一个解决方案是 使用 RTDX 提出的、但我想知道 TI 针对这个问题开发的另一个解决方案是否存在。
此致。
您好!
非常感谢您的回复。
我将 matlab11 (32位)与 CSSV7搭配使用、并尝试连接二极管及其工作效果非常好。
我想用 Simulink 监视信号并修改参数:我在示例中执行了所有步骤、但每次收到错误时都执行这些步骤。
我要执行的步骤:
1) 硬件实现:我按如下方式定义目标
2) 代码生成:在这里,我不知道如何执行,但我遵循了示例(我将 gmake 作为 make 命令)
3) 接口:我选择 TIC28X、我选择外部模式
在目标接口中有两个选项:我选择 serial-Win32
我尝试构建、但每次都出现错误
感谢你的帮助
此致。
Mohamed A. Fnaieche2e.ti.com/.../external.pdf
您好!
非常感谢您的回复。
我将 matlab11 (32位)与 CSSV7搭配使用、并尝试连接二极管及其工作效果非常好。
我想用 Simulink 监视信号并修改参数:我在示例中执行了所有步骤、但每次收到错误时都执行这些步骤。
1) 硬件实现:我按如下方式定义目标
2) 代码生成:在这里,我不知道如何执行,但我遵循了示例(我将 gmake 作为 make 命令)
3) 接口:我选择 TIC28X、我选择外部模式
在目标接口中有两个选项:我选择 serial-Win32
您好!
仅2011B 中的 CAN 支持外部模式、并且仅从2015a 开始添加外部模式的串行支持。
这里还有一个视频、其中捕获了在开始进行模型编译时需要执行的正确设置。
如果您看到任何改进、请告诉我。
此致、
Venkatesh C
您好 、Venkatesh C、
我安装了 Matlab 2016和封装嵌入式编码器 C2000、并在有关外部模式的数学示例中执行所有步骤。 实际上、该程序可以正常工作并生成您所看到的结果。 我从 CSS 运行生成的程序、它起作用、但我收到有关外部模式连接的错误。
构建过程成功完成
错误:
为外部模式启用详细模式。 您可以在模型配置参数>硬件实现>目标硬件资源>外部模式中禁用详细信息。
无法打开串行端口'\\.\COM11'。 报告的错误代码为:2或0x00000002。 可能的原因包括:
a)目标未通电。
b)指定的端口号不正确。
c)主机不支持指定的比特率。
d)之前的连接未正确关闭。 如果是这种情况、您可能需要重新启动 MATLAB。
操作:EXT_CONNECT
执行外部模式 MEX-file 'ext_serial_win32_comm'时出错:
无法连接到目标。 失败的可能原因:
a)目标未开启。
b)目标未连接到您的主机。
c)模型的应用程序未在目标上运行。 您可能已单击"停止"按钮。 如果“Run (运行)”按钮未变暗,请单击它。 否则、单击"构建"按钮、该按钮会在目标上下载并运行您的应用程序。
原因:
ExtOpenSerialConnection()返回错误。 更多详细信息可在 MATLAB 命令窗口中报告。
组件:Simulink |类别:模型错误
非常感谢您的帮助。
此致。
Mohamed Amine