This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/OMAP-L137:EVMOMAPL137和 OMAPL137之间构建的变体有何差异

Guru**** 2614265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/650032/compiler-omap-l137-what-is-the-difference-in-the-variant-built-between-evmomapl137-and-omapl137

器件型号:OMAP-L137

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、  

我在另一个问题中发布了这一部分、但没有得到解答。 寻求使用过此功能的专家的帮助。

我正在使用定制的 OMAPL137板。

我想知道在 属性 General -> Main -> Variant 下选择 EVMOMAPL137和 OMAPL137之间的区别。

它会导致选择一个而不是选择另一个有何不同?

此致、

Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nancy、
    器件变体选项可以控制许多内容、例如使用的链接器命令文件、使用的启动 GEL 文件、编译器选项等 OMAPL137变体将是通用选项、而 EVMOMAPL137将具有专门适用于该器件的 EVM 的设置。 如果您使用的是定制板、则应使用通用选项。

    关于这两种变体之间的具体区别、乍一看、并不是很大。 我注意到的唯一区别是 DSP 的启动 GEL 文件。 EVMOMAPL137使用特定于 EVM 的 GEL 文件-可能会定义 EVM 上的外部存储器以及其他电路板特定的内容。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。

    此致、
    N