This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDC1000-TDC7200EVM:导入 TDC1000-7200 EVM 示例时出现问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/649673/ccs-tdc1000-tdc7200evm-issue-importing-examples-of-tdc1000-7200-evm

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试导入 TDC1000-7200 EVM 固件文件夹中给出的示例。 我已导入项目 TDC1000_basic_SPI_Read_write、但项目中的相应文件无法打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过查看屏幕截图中的项目文件、我可以看到您有很多断开的链接(以"!"表示) 图标)。 这意味着工程会将源文件/头文件链接到工程、而这些链接会因路径错误而断开。 需要修复这些路径。 有时、路径依赖于 路径变量 、您只需调整路径变量即可解决问题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经了解了如何更改路径变量、但我要将路径变量更改为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我的问题已解决。 我所做的不是从这些项目的位置导入、而是将工作区本身更改为该位置。
    感谢您的支持。

    此致、
    Prudhvi Sagar