This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430G2755:CCSv7汇编代码错误

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/649271/compiler-msp430g2755-ccsv7-assembled-code-error

器件型号:MSP430G2755

工具/软件:TI C/C++编译器

一位客户投诉其波纹%的操作员代码组装不正确。

  MOV.w  #(0x232800 % 0x10000)、R4   ;NG

他说 v15.12是可以的、但 v16.9是 NG。  他想解决这个问题、使他的代码兼容。

我将这一问题转载如下。 ‘使用 CCSv7,“‘”运算符会导致不正当的代码,而“/”运算符则会生成正确的代码。

CCSv7.3、编译器 v16.9.6;

  

CCSv6.2、编译器 v15.12.3;

此致、
山口和国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我无法重现错误。  请按照文章 项目共享中的说明创建 CCS 项目的 zip 文件、并将其附加到您的下一篇文章中。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    感谢您的支持。

    我附加了该项目。   e2e.ti.com/.../G2955_5F00_asm2.zip
    C 代码会生成正确的代码;A= 0x232800 % 0x10000 -> MOV.W #0x2800、&A

    此致、
    山口和国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提交测试案例。  我可以重现问题。  我在 SDOWP 系统中提交了 CodeGen-4113、以对其进行调查。  欢迎您在我的签名中使用下面的 SDOWP 链接进行访问。

    谢谢、此致、

    乔治