This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDC1000-TDC7200EVM:[TDC1000-TDC7200][CCS][MSP430]输出文件加载错误

Guru**** 2900070 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/649587/ccs-tdc1000-tdc7200evm-tdc1000-tdc7200-ccs-msp430-output-file-load-error

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试从 MSP430F5528的 Resource Explorer 中运行示例代码。 我使用的是 TDC1000-TDC7200板。 错误显示无法加载输出文件。 我使用 UART 协议将器件与笔记本电脑相连、并且使用的是最新版本的 CCS。 我尝试更改工作区的路径以检查它是否是权限问题、但这不起作用。

如何解决此问题?

我使用的是 Windows 10、而不是调试探针。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohan、
    我看到您多次发布了同一个问题。 答复与我在你的另一个主题中提供的答复相同:
    e2e.ti.com/.../648947

    我看到您修改了另一个线程并删除了大量信息。 粘附一个线程更容易、因此请避免重复的帖子。 如另一个主题中所述、请查看用户指南、并确保您已完成设置器件的必要步骤。 如果您仍然卡住、我建议在 MSP 论坛中发布后续问题。 那里的专家可以为您提供最好的帮助

    谢谢
    Ki