This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:TMS320F28335和 Code Composer Studio 7.3.0.00019

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/649200/ccs-tms320f28335-tms320f28335-and-code-composer-studio-7-3-0-00019

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

如何解决以下 错误 、我还附上屏幕截图。

错误#16008-D:文件"../Lib/IQmath.lib "指定 ISA 修订版本"C2800"、它与上一个文件或命令行中指定的 ISA 修订版本"C28FPU32"不兼容

谢谢!

此致、

RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此常见问题解答中介绍了此错误的原因。 总之、用于编译源文件的选项应与用于编译链接到工程的库(RTS 和 IQmath 库)的选项相同。

    对于 F28335、建议的选项为-v28和-float_support=fpu32。 确保使用这些选项构建项目、并在 IQmath_fpu32.lib 而不是 IQmath.lib 中进行链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息