请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5718 工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我想为 DSP 构建 CPP 代码。 我们可以使用 cl6x 编译 cp 文件、还是仅用于 c 文件。? 请提供输入
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我想为 DSP 构建 CPP 代码。 我们可以使用 cl6x 编译 cp 文件、还是仅用于 c 文件。? 请提供输入
[引用 user="150436"]我们能否使用 cl6x 编译 CPP 文件
是的。 有关更多详细信息、请在 C6000编译器手册中搜索 C++。
谢谢、此致、
乔治