请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CCStudio 工具/软件:Code Composer Studio
我的客户无法安装 Code Composer Studio。 它只会在屏幕上挂起、屏幕上显示正在检查预安装依赖项(请参阅附加的映像)。
以下是他们尝试过的操作的详细信息。 请告诉我您的建议-
我尝试了几种情况、无法安装软件。 我们甚至尝试了7.3.0和7.2.0。 每次它都会为我们挂起。
我尝试过的两台 PC 都是64位 Windows 7系统。 第一个附件处于正常模式、没有任何其他内容在运行、包括我们的 Symantec:
然后,我尝试在安全模式下运行安装,但同样失败。 我们收到一个消息对话框、其中指出1:防病毒正在运行(未运行)并阻止可执行文件;2:下载已损坏。 我不知道问题可能是什么。 我认为这只是您日常安装软件的正常情况。 如果有任何帮助,将不胜感激。
谢谢、祝您下午愉快。