This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1350:尝试编译时出现错误的示例代码

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/648322/ccs-launchxl-cc1350-example-codes-giving-error-when-trying-to-build

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已安装 CCS v7.3.0。 当我导入 CC1350的样片代码并尝试构建它们时、我会遇到多个错误。 我在下面提到详细信息:

项目名称: hello_CC1350_LAUNCHXL_TI_CC1350F128

示例代码可在以下位置找到:  

TI Resource Explorer >适用于 CC13XX 和 CC26XX> SimpleLink 无线 MCU > CC1530F128 > CC1350 Launchpad >内核示例> TI 内核示例> Hello 示例

我尝试删除工程工作区并创建新的工作区、但问题仍然存在。 此外、我尝试了另一个示例代码、但在编译期间再次出现错误。

项目名称: pwmled_CC1350_LAUNCHXL_TI_CC1350F128

示例代码可在以下位置找到: TI Resource Explorer >适用于 CC13XX 和 CC26XX> SimpleLink 无线 MCU > CC1530F128 > CC1350 Launchpad >驱动程序示例> TI 驱动程序示例> PWM 示例> PWM LED

我遇到以下错误:

是否有人建议我正确构建这些示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dorman、

    很抱歉耽误你的时间。 休假期间处理论坛主题的移交工作进展不顺利。

    这仍然是个问题吗? 如果是、您使用的软件版本是什么?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCSv 7.3.0
    我重新安装了所有内容、现在我能够构建示例代码。 但是、我无法创建和编译新工程。 我都无法导入驱动程序库。 我已经创建了一个新主题、您可以查看 一下:e2e.ti.com/.../2385028
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后、我将关闭这个。 我将使另一个处于活动状态。

    Todd