This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294KCPDT:RTOS 分析器更新无法绘制 CPU 负载图

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/648499/ccs-tm4c1294kcpdt-update-of-rtos-analyzer-fails-to-draw-cpu-load-graphs

器件型号:TM4C1294KCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好、CCS 论坛、

最近更新的 CCS7 DVT 和 RTOS 版本。  打印的 CPU 负载图 和任务图 (详细信息) 同时两个图 保持空白。 执行图仅以     非常慢的更新 速率生成行(CPU 空闲)和两个正在运行的任务之一。  COM6上的实时事件、115200波特。 恢复原始项目 RTOS、XDC 工具 版本 没有区别、CPU 负载和任务 图形都保持空白。

怀疑最近的 DVT 更新有损坏图形:

DVT -图形可视化4.1.0.201705251038com.ti.dvt2.graph.visualization.feature.group德州仪器
DVT UI 脚本4.1.0.201705251038com.ti.dvt2.scripting.ui.feature.group德州仪器
DVT 内核组件4.1.0.201705251038德州仪器 com.ti.dvt2.core.feature.group
DVT 通用组件4.1.0.201705251038德州仪器 com.ti.dvt.common.feature.group
GEF (MVC)3.11.0.2016061308org.eclipse.gef.feature.groupEclipse GEF
Draw2d3.10.100.2016061308org.eclipse.draw2d.feature.groupEclipse GEF
DVT 核心组件、用于 CCStudio4.1.0.201705251038com.ti.dvt2.core.ccstudio.feature.group德州仪器 

有什么想法 CCS7 模块会给 您带来此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个确切版本的 CCS? 我怀疑您看到的问题可能与 此主题中的问题有关。  

    明天我将使用 CCS 7.3再次测试此情况、并告诉您是否可以重现此行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CCS 7.3上运行时、我确实看到 CPU 负载和任务负载图更新。 请参阅下面我的设置中的版本屏幕截图。 我运行的是 stairstepStopMode 示例。

    如果您使用的 CCS 版本早于7.3、则此领域存在一些已知问题。 我建议安装7.3 (如果您愿意,可以使当前安装保持不变,并在另一个目录中安装7.3)并进行尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ArtiG、

    CCSv7.0在使用早期 DVT 生成图形数据时会出现什么问题- Graph Visualization 4.1.0.201612061750。 是的、RTOS 分析器有点笨拙、但它确实在 CCS7.0中生成了图形数据。

    上周的更新在安装 DVT 之前删除了 DVT 4.1.0.xxx1750 - Graph Visualization 4.1.0.201705251038。

    你们都在对 DVT 更新进行回归测试、至少对主要 CCS 版本进行测试、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 7.3附带 DVT 4.1.0.201708101502、这是比您拥有的版本新的版本。 在早期版本的 DVT 中发现了一个影响图形更新的错误、应该在这个最新版本中解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    想知道为什么 DVT 4.1.0.201708101502没有显示为 CCS7.0的可用 DVT 更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾 的是、CCS 7.3 (及其组件)不能作为更新提供、如下载页面中所述。
    因此、您需要完全安装7.3。 给您带来的不便、我深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Arti、

    加载图在7.3中正常工作-必须是最近的 DVT 更新、在 C2800安装存储库丢失后拒绝恢复。