请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我是 sensortag 的新蜜蜂。 我无法使用 Uniflash 擦除闪存内存。
我已经搜索了很多以解决这个错误。我唯一能找到的解决方案是安装闪存编程器2.0,在这里我可以轻松擦除。为此,我必须安装 code composer studio。我在将传感器标签加载到 Code composer studio 中仍然遇到问题。因为我不合适 使用 Code compose studio 加载程序的教程。
如果我在2天后的最后一步陷入困境、是否有人可以查看我的问题并提出适当的解决方案。
我在 整个安装和刷写过程中都遵循了 piratefache.ch/.../、几乎在最后一步就卡住了。
正在等待您的回复、
提前感谢。