This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEMU110-U:用户指南缺少受支持的 TM4C

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/649170/ccs-tmdsemu110-u-users-guide-missing-tm4c-as-being-supported

器件型号:TMDSEMU110-U

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

 

我们能否将 TM4C 系列添加到用户指南中支持的器件列表中:

http://www.ti.com/lit/ug/sprui94/sprui94.pdf

 

第5页显示了旧的 Stellaris 以及所有系列、但 TM4C 被排除在外。 只是给客户造成了一些困惑。

 

谢谢、

比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    比利

    这是一种监督。 我们可以这么做。 实际上、我们应该更新该部分、使其在支持的架构方面更加通用、而不是随着时间的推移而变化的系列名称。 我已提交 XDS110-13来跟踪这一点。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 John 的帮助!

    比利