This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:eZdsp F28335驱动程序软件、Windows 10

Guru**** 2614545 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/648897/ccs-tms320f28335-ezdsp-f28335-driver-software-windows-10

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

我一直在尝试让我的旧 Spectrum Digital eZdsp TMS320F28335板与 CCS 7.3.0配合使用  

我已经重新安装和更新了我能想到的所有内容。

它似乎与这个旧线程中的问题相同

当我远程开发一些软件时、我确实需要这种方法来工作。 似乎唯一的解决方法是在虚拟机上安装 XP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    我刚刚尝试使用本机 Windows 10-64笔记本电脑上的 CCSv7.3.0连接到同一个 eZdsp (具有最新更新)。 连接正常。 因此,它似乎*应该*与 Windows 10一起工作。 您使用的是哪种连接类型? 您应该使用"Spectrum Digital DSK-EVM-eZdsp onbaord USB Emulator"作为连接类型。

    谢谢

    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的回复。 是的、我使用的是"Spectrum Digital DSK-EVM-eZdsp onbaord USB Emulator"、请参阅下面的.ccxml。 我认为问题是没有安装 Windows 驱动程序。 在设备管理器-属性中、我获得"未安装此设备的驱动程序"。  












  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    假设您在安装 CCS 时选择了安装频谱数字驱动程序的选项(我相信您确实选择了该选项、因为您可以为连接类型选择 Spectrum Digital)、则所需的驱动程序应该已安装。

    是否可以检查以下文件是否存在:C:\Windows\System32\drivers\sdusb2em.sys

    如果确实如此,请尝试在“Device Manager (设备管理器)”中为其手动选择驱动程序

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "sdusb2em.sys "在我的计算机上的任何位置都不存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    校正。 它位于"C:\Program Files (x86)\SpectrumDigital\Emulation \Drivers\AMD64"
    当我指向设备管理器时、它已连接、调试器已启动! 非常感谢你的帮助。