This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TM4C129XNCZAD:TI-CGT-ARM 5.2.9编译器

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/647551/compiler-tm4c129xnczad-ti-cgt-arm-5-2-9-compiler

器件型号:TM4C129XNCZAD

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的所有人

从何处下载编译器 TI-CGT-ARM 5.2.9?

感谢您的支持

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅文章 编译器版本

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治

    感谢您的回答。

    很抱歉,我写了一个错误的编译器版本,我是说5.2.2:我已经查看了该页面,但我只能找到最后一个版本(即5.2.9)。

    您能帮我找到5.2.2吗?

    谢谢你。
    Stefano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    版本5.2.2和5.2.9之间的唯一区别是错误修复。   

    如果出于某种原因,您必须具有版本5.2.2...  通常、我会向您介绍 CCS 项目和构建手册一文中的更改编译器版本部分。  但是、无法通过该方法获得版本5.2.2和.5.2.1。  现在、我不知道原因。  确切地说是5.2.2版是否非常重要?

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这就是我找不到这个编译器版本的原因。

    自2016年以来、我使用此编译器版本有一个稳定的项目。 我需要配置一个新的工作站来处理此项目、并且我不想使用与旧工作站不同的编译器版本。

    感谢您的支持。
    此致
    Stefano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在努力使 ARM CGT v5.2.2可用。  我将在准备好后通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ARM CGT v5.2.2现已通过 CCS "安装新软件"功能并使用 "代码生成工具更新"站点提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anna

    非常感谢您的帮助、我最终可以安装正确的编译器。

    此致

    Stefano