This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2533:MSP430 C++

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/648885/ccs-msp430g2533-msp430-c

器件型号:MSP430G2533

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、是否有一种推荐/简单/默认的方法在 CCS for MSP430中创建 C++项目? 现在、我将使用默认的 main.c 创建"CCS 项目"、然后将主文件更改为  main.cpp、这似乎足以启用 C++编译器。 但这似乎有点后门。 或者我已经创建了一个 C++项目、但这似乎是一个通用 Eclipse C/C++ MingGW 工具链。

我只是将 C++用作"更好的 C"...即 静态(非动态/无堆)类、按引用传递或任何不需要 STL 的其他内容。

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott。

    我几乎做了同样的事情(重命名文件扩展名)、使其被识别为 C++文件。 默认行为是使用*。c 扩展名、并让编译器将其视为标准*。c 文件。 默认情况下、不能让它创建*。cpp 扩展名。 如果 您希望创建项目模板、我假设您可以尝试使用 projectspecs。

    谢谢

    Ki