This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EVMK2H:CCS 7.3.0.00019 Cache 视图显示 C66内核的错误信息

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/646983/ccs-evmk2h-ccs-7-3-0-00019-cache-view-displays-incorrect-information-for-a-c66-core

器件型号:EVMK2H

工具/软件:Code Composer Studio

使用 CCS 7.3.0.00019尝试分析在66AK2H14的 C66内核上运行的 SYS/BIOS 程序的缓存使用情况。 正在使用自定义 SYS/BIOS 平台、其中程序在0x80000000至0xffffffff 的 DDR3地址空间中运行、L2缓存大小设置为最大1024K。

Cache 视图中显示的高速缓存使用情况不正确、但 Memory Browser 中显示的高速缓存使用情况看起来有效。 一些具体示例包括:

1) 1)仅显示 Cache 视图不显示某些行地址、如存储器浏览器所执行的 L1D 缓存:

Cache 视图已按增加行起始地址的顺序排列。 Cache 视图显示 L1D 缓存中的0xFFE0EC00 - 0xFFE0EC3F、然后 L1D 缓存中的下一行地址为0xFFE0ED00 - 0xFFE0ED3F。 而存储器浏览器在  L1D 缓存中显示地址0xFFE0EC00 - 0xFFE0ED3F。

2) 2) Cache 视图可以显示无效的 L1D 条目:

Cache 视图显示 L1D 高速缓存中的条目、位于行地址0附近。 程序未使用地址0、而存储器浏览器报告无法访问地址0。 Cache 视图还显示无效的"Way"值、因为对于 L1D 路、该路只能为零或一。

3) 3) Cache 视图从不显示 L2缓存中的任何数据、但 Memory Browser 视图具有以下功能:

我认为 CCS 7.3 Cache 视图错误地解释了 C66内核的 Cache Tag RAM 的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Chester Gillon"]我认为 CCS 7.3 Cache 视图错误地解释了 C66内核的 Cache Tag RAM 的内容。CCS 7.4.0.00010 (beta)和 CCS 6.2.0.00050显示了与 CCS 7.3相同的问题,因为 Cache 视图显示了不正确的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

    感谢您报告此问题。 我们目前正在调查。 如果您看到问题早在6.2.0、它似乎已经存在了相当长的一段时间。 我会随时向您发布我们的调查结果

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!
    我无法再现所描述的问题。 我还将 CCSv7.3.0.00019与从 C66x 内核上的 DDR3 (0x8000000)运行的 SYS/BIOS 程序搭配使用。 但是、我使用不同的目标(C6657)。 到目前为止一切都很好。 您能否提供一个小型测试用例?

    谢谢
    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ki-Soo Lee">您能否提供一个小测试案例?[/引用]随附的测试程序是我在单步执行 taskFxn()函数时用于捕获第一个帖子中的屏幕截图的测试程序。

    e2e.ti.com/.../66AK2H14_5F00_C66_5F00_max_5F00_sysbios_5F00_heap_5F00_size.zip 是 SYS/BIOS 程序。

    e2e.ti.com/.../5314.platforms.zip 包含所使用的定制平台、此平台被放置在与 SYS/BIOS 程序相同的工作区内。

    该程序使用板载 XDS200调试探针在 EVMK2H 的66AK2H14 C66内核中运行。

    [引用 USER="Ki-Soo Lee"]我还使用了 CCSv7.3.0.00019、其中 SYS/BIOS 程序从 C66x 内核上的 DDR3 (0x80000000)运行。 但是、我使用不同的目标(C6657)。 到目前为止、一切看起来都很好。我已经看到了在66AK2H14的 C66x 内核上运行的许多程序的问题。 可以尝试在一些不同的目标上重复该问题、但直到周末才可以访问硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢切斯特。 我能够访问 Keystone 2目标(K2G EVM)、并至少重现了前两个问题。 我针对 Cache 视图提交了一个错误。 跟踪 ID:CCDSK-3007

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在这里重现了 K2HEVM 上的第三个问题、并在错误报告中附加了详细信息。

    谢谢、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Ki-Soo Lee"]我还使用了 CCSv7.3.0.00019、其中 SYS/BIOS 程序从 C66x 内核上的 DDR3 (0x80000000)运行。 但是、我使用不同的目标(C6657)。 到目前为止一切都正常。使用 CCS v7.3.0.00019并在 AM5728的 C66x 内核中运行 SYS/BIOS 程序时、CCS Cache 视图显示正确的信息:

    这证明问题对目标敏感。