This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:有关多个开发人员同时处理一个项目的一般问题

Guru**** 2580315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/648773/ccs-codecomposer-general-question-about-multiple-developers-working-on-one-project-at-same-time

器件型号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

好的团队、

我是一名模拟 FAE、试图描述我客户的软件开发问题、这些问题源于 CCS、所以请多多包涵。 我的一位客户正在设计一款围绕我们的一些无线连接 MCU 的产品。 有许多非常具体的问题,但它们都归结为一个主要的总体问题。 两个固件开发人员如何使用不同的机器处理同一项目? 我们有一个使用 Mac 的人、另一个使用 Windows 机器的人、他们在计算如何在 CCS 中共享和回弹代码更新到同一项目方面的时间非常困难。 他们尝试使用 GitHub 来存储项目、但当项目未在本地存储在该机器上时、他们在尝试打开项目时会收到大量错误消息。 然后、他们尝试仅存储项目文件、其中两个文件只会将项目文件夹通过电子邮件发送给彼此、但除非项目最初是在同一台计算机上创建的、否则无法打开项目。  

我希望这不是太模糊。 我将获得一些屏幕截图和更多信息以供分享、但我想让大家在这里滚动了解大家通常建议的做法。

感谢大家、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    如果不详细了解他们以前的尝试、我想他们的大部分问题都是围绕项目而产生的、而不是针对在多个用户之间共享而进行优化配置。 该用例实际上非常常见、建议阅读以下文章、其中介绍了如何为您的项目配置最佳方案:

    dev.ti.com/.../

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一个演示文稿也介绍了这一点:
    dev.ti.com/.../

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这看起来是一个很好的开始。 我假设适用于 CCS6的所有内容也适用于 CCS7?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 CCSv6和 CCSv7之间没有太多变化(如果完全改变)