This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:安装闪存 API

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/648313/ccs-instal-flash-api

Thread 中讨论的其他器件:TMS320F28335controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

我在 eZdsp TMS320F28335上工作、想在 CSS3.3上安装闪存 API。

在 TI 网站上搜索时、我认为我必须安装"controlSUITE"及其完成部分

如何在 cs3.3文件下安装闪存 API 28、只需从"controlSUITE"安装文件复制粘贴即可?

请提供任何帮助

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    穆罕默德

    您是否需要使用 CCSv3.3? 它很旧、不受支持。 CCSv7可供下载、无需支付许可证费用。 它支持内置 F28335、当您启动调试器时、它将自动对闪存进行编程

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我已安装 cssv7、但问题仅受 MATLAB 2017支持。 MATLAB 2017发布为64位的问题、我在许多示例中看到、我们需要使用 MATLAB (32位)、可用版本为 Matlab 2011 (32位)。

    非常感谢您的建议。

    此致。

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    穆罕默德

    Matlab 2017 a/b 64位和 CCSv7 32位之间是否存在兼容性问题? 它们是兼容的。 或者、您是否有某些特定示例、仅适用于32位 Matlab?

    我将询问如何将闪存库从 controlSUITE 复制到 CCSv3.3。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    穆罕默德

    您可以根据需要将 controlSUITE 中提供的闪存 API 库复制/粘贴到 CCSv3.3项目文件夹中。
    请注意、C2000Ware (C2000Ware_1_00_02_00\libraries\flash_api\F2833x\28335\libFlash28335_api_V210.lib)替代了此器件的 controlSUITE。

    C2000Ware 可从 www.ti.com/.../c2000ware 获取

    谢谢、此致、
    Vamsi