This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:无法从 OSX 中 CCS 7.3.0.00019的 Resource Explorer 下载示例

Guru**** 2614945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/648489/ccs-ccstudio-cannot-download-examples-from-resource-explorer-in-ccs-7-3-0-00019-in-osx

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试开始使用 CCS。 IDE 已安装并正在运行。 我打开 Resource Explorer、导航到所需的项目(适用于 CC2640R2 LaunchPad 的 blestack/simple_broadcaster)。 当我一直到树的底层时、我看到"Import to IDE"按钮。 点击后、系统会提示我需要"下载并安装"。 当我在树的任何级别尝试该操作时、它似乎都起作用(我必须接受条款、此时会出现一个进度条并无错误地消失)、但项目仍然不会导入、并且我仍然被告知必须下载它。 我查看了它告诉我它正在下载的目录、但我看不到任何更改。 我在 Resource Explorer 中也看不到在 YouTube 视频中引用的绿色箭头、表示已下载软件包。

我已~将下载目录(μ C/ti)添加到 Preferences -> Code Composer Studio -> Products 的产品发现路径中、并已多次重新启动、结果相同。

如果有人能帮助我启动和运行、我会非常感激。

谢谢!

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    遗憾的是、您尝试下载的软件包不适用于 Mac。 我自己经常遇到这种情况。 CCSv7.4有一个修复程序、可以告诉您这一点、而不是使它看起来像下载的软件包。 CCSv7.4仍然有一个问题、即它说该软件包不适用于达尔文而不是 MacOS。

    您可以从 TI.com 下载该软件包的安装程序、然后在 Windows 上安装该软件包、然后将文件夹复制到 Mac。  CCS 项目导入功能将能够从 SDK 导入项目。

    http://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-CC2640R2-SDK



    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。 奇怪的是、如果文件正常工作、它们不会让您直接下载它们。 您是否发现 Mac 上的开发通常效果良好、或者我是否更愿意在 Windows VM 中工作? (我不愿意)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般而言、我发现 Mac 上的一切正常。  我个人一点也不喜欢 VM。  调试探针工作正常或虚拟机出现性能问题时、我们遇到很多问题。  SDK 的"核心"在 SDK 之间共享、并在 Windows/Linux/Mac 上进行验证。  并非所有完整的 SDK 都是针对 Mac 和 Linux 发布的(我说现在已经计划好了)。  我知道有很多人在 Mac 上使用它们。  有些辅助工具只能在 Windows 上运行、例如 SmartRF Studio。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意这样做:虚拟机,特别是在过去4小时内未能成功地在最新的 VMware Fusion 上启动和运行 Windows 10之后。 从 Linux 安装复制文件后、空示例正在完美地编译和调试、但由于 STACK_LIBRARY 项目(BLE_R2.symbols 和 lib_linker.cmd)中缺少几个文件、simple_broadcaster 未生成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过从 Ubuntu 复制文件并更新路径来构建它。 看起来我现在已经启动并运行了。 感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒!