This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:能否基于 CCS 向导生成的 RTSC 平台手动重新编译?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/647820/ccs-tms320c6678-can-i-manually-recompile-a-rtsc-platform-based-on-the-generated-one-by-ccs-wizard

器件型号:TMS320C6678
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

CCS 向导生成的 RTSC 平台没有来自 IPlatform 的 Board 属性(我检查了 Platform.XDC)。 但我想在 Platform 模块中添加一些信息、因此我想我必须手动编写一些 XDCspec 和 XDCscript 代码才能完成此操作。

问题1:如果我根据生成的版本而不是使用平台模块创建全新的软件包、我是否应该真正关心什么?

问题2:编码完成后、我可以使用 xdcpath 来调用命令"XDC"、它指向 SYSBIOS 和 XDCtools 提供的 repo 路径、然后构建过程就可以了吗?

BTW:我正在使用 XDCtools 3.50和 SYSBIOS 6.50

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    答1:我不确定我是否理解这个问题、但我想您问生成的版本是否有任何特殊的问题。 唯一的区别是,如果您在进行更改后尝试在平台向导中编辑平台,则手动更改可能无法生效。 换言之、一旦您接管了编辑和重建平台、您就必须继续手动执行该操作。
    A2:是的、这就是平台向导的功能-创建一个新的进程并调用"XDC"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 这对您有很大帮助。

    在阅读了 IPlatform.XDC 和几个官方 Platform.XDC/xs 的源代码后、我终于有了更清晰的想法。