This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:CCS v7.3 IDE 菜单按钮缺失

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/648485/ccs-codecomposer-ccs-v7-3-ide-missing-menu-buttons

器件型号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我(仍然)在使用 TI CCS V7接口显示时遇到问题。 (之前发布为 :http://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/569357/2104725

某些菜单按钮在资源管理器和编辑视图工具栏功能区上显示不正确。

请参阅随附的 zipfile 中的 jpg 图像屏幕截图、以比较我的安装与正常安装。

我最初在第一个 V7版本上遇到了此问题、当时正在等待新版本的解决方案、但没有任何效果。

在安装 v7.3之前、我删除了所有早期 CCS 版本的所有现有安装目录、并删除了所有工作区。

我还清理了我的 c:\user 文件、严格遵循以下位置的建议:< http://processors.wiki.ti.com/index.php/Troubleshooting_CCSv7 >

程序似乎安装和启动正确,但缺少各种菜单按钮。 我的最新安装非常少、仅包含 MSP430支持、不含附加组件。

我还尝试了重置透视图和–清理选项、切换到新工作区、并按照删除所有 jxbrowser 文件夹

< https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/595470 >

 

随附的 zip 文件还包含运行时日志(从安装后的第一次运行开始)、其中列出了一些:

“org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:“错误。

 

我还在同一个 zip 文件中包含了安装日志目录,但我不知道如何对它们进行解密以进一步调查问题。

平台:

操作系统:Windows 10。

计算机:Dell 3800笔记本电脑

安装源:CCS7.3.0.00019_Win32 (脱机 zip 文件)

 e2e.ti.com/.../ccsv7-screenshot-and-error-and-install-logs.zip

如果您对如何修复或正确重新安装有任何帮助或建议、我们将不胜感激。

谢谢

John Bouska

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    机器是否仍具有上一帖子中提到的4K 分辨率屏幕?

    Eclipse 和高分辨率显示存在一些已知的缩放问题( 此处提供一个错误报告)、但 CCS 7.3中包含的 Eclipse 4.6版应解决这些问题。 我还发现了这些其他错误(这里这里)、这些错误听起来更像是您看到的问题。 其中一个问题表示它已修复、但另一个问题仍处于打开状态。 您能否查看这些信息、看看它们是否适用于您的环境中的自定义 DPI 设置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aarti G、
    感谢您的快速响应。
    我的 Dell 3800屏幕分辨率设置为3840 x 2160像素、我的原始文本比例因子设置为275%。
    设置为100%后、缺失的菜单功能区图标会重新出现。
    经过一些试错后、我发现使用265%的文本缩放既保留了菜单图标、也保留了一般可读性。
    对于 Eclipse 来说、将比例稍微增加到275%是过多的、图标消失了。

    再次感谢、您解决了一个非常令人沮丧的问题。
    John Bouska