This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Code Composer Studio 和 JLink-ARM-KS

Guru**** 2614895 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352, SEGGER, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/648500/ccs-code-composer-studio-and-jlink-arm-ks

主题中讨论的其他器件:AM3352SEGGERMSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个 JLINK-ARM-KS 调试器连接到 AM3352上的 JTAG。

当我尝试测试连接时、按钮被禁用。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    >>当我尝试测试连接时,按钮被禁用。
    这是正常的。 SEGGER Jlink 调试探针未实现测试连接功能。 例如、在使用 MSP-FET 时、这是一种类似的情况。

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Rafael。
    那么、解决方案是 SEGGER 手中的解决方案吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、可以。 我怀疑他们需要将一个简单的命令接口集成到 J-Link Commander 中。

    我会要求他们了解他们是否有计划整合这项工作并报告任何发现。

    此致、
    拉斐尔