This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C6746:限制寄存器使用?

Guru**** 2765125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/648393/compiler-tms320c6746-limit-register-usage

器件型号:TMS320C6746

工具/软件:TI C/C++编译器

团队、

我的客户实施了自己的调度程序。 对于任务切换、它们需要保留所有寄存器、这对于所有64个寄存器都需要一些时间。 是否可以将编译器寄存器的使用限制为32个寄存器(A0-15、B0-15)?

客户使用-mv6740选项来利用 C674x 功能。 这也允许使用所有64个寄存器。 他们希望保留 C674x 功能、但避免使用额外的32个寄存器。

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Robert Finger "]是否可以将编译器寄存器的使用限制为32个寄存器(A0-15、B0-15)?

    不幸的是、不

    谢谢、此致、

    乔治