This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCStudio 7

Guru**** 2614895 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/647250/ccs-ccstudio-7

主题中讨论的其他器件:CCStudioCC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

在使用 ccstudio7执行以下程序时遇到问题。我的所有路径和目录都正确、防火墙也被禁用、但仍然存在我不知道的"gmake"错误。下面是一个屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashjan、

    您使用的是哪个器件、它是 CC13xx 或 CC26xx 系列? 如果是、请查看 此主题。 您似乎是从"Hello world"类型的模板程序开始的、由于引用线程中提到的原因、这些器件将无法成功构建。 对于这些器件、建议从 SDK 中提供的示例开始。  

    如果您使用的是不同的器件、请告知我们哪一个。 在这种情况下、请将 CCS 编译控制台中的完整输出复制到文本文件并附加到此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。示例提供了帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次遇到相同的"gmake"错误。当我运行示例时、示例构建良好、但当我构建自己的定制 BLE 程序时、它会提供与屏幕截图中相同的错误。我尝试开发 C/C++程序、以将应用程序中的数据发送到 CC2640R2F 和 从 CC2640R2F 发送到应用程序。我尝试编译扫描蓝牙程序、但这些 gmake 错误使其变得非常复杂。请指导您了解这些错误的类型以及如何消除这些错误。我使用 CCStudio 7.1版对我的 cc2460r2f MCU 进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ashjan Khan"]我再次遇到相同的"gmake"错误。

    错误是相同的"未解析符号 ResetISR"错误还是其他错误?

    如果是未解析的符号错误、则错误原因将在我之前的帖子中引用的论坛主题中进行解释。 为了解决这个问题、我建议从 SDK 中提供的示例开始、然后复制(或直接修改)。 在项目中保留与电路板配置相关的文件(Board.*、CC2640R2_*.*),但用您的源文件替换主源文件。