This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:更新 SonicWall 阻止的 CCS6、检测为特洛伊木马

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/648079/ccs-updating-ccs6-blocked-by-sonicwall-detected-as-trojan

工具/软件:Code Composer Studio

更新 CCS6失败、因为我们公司的防火墙 SonicWall 阻止了对文件的访问、请参阅下图。 由于检测到特洛伊木马、它被阻止。 假设这是错误的、是否有办法解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary、

    我对此进行了搜索、发现了许多次点击、SonicWall 阻止了各种不同产品的更新。 我不熟悉 SonicWall、但从我所看到的内容中、可以将程序添加到排除列表中。 在这种情况下、最好将我们的更新站点添加到 ok 列表中。

    我们访问 http://software-dl.ti.comhttp://downloads.ti.com 获取更新。


    以下是我能够找到的说明。 我更改了它们以显示其中一个 TI 地址。


    在 Gateway Anti-Virus 选项卡下、单击"Configure Gateway AV Settings"(配置网关 AV 设置)

    选中"Enable Gateway AV Exclusion List"(启用网关 AV 排除列表)--您现在必须创建一个地址对象,以便在"Use Address Object"(使用地址对象)下拉列表中进行选择。

    在"网络">"地址对象"下创建一个新对象。

    姓名:software-dl.ti.com

    区域分配:WAN

    键入:FQDN

    FQDN 主机名:software-dl.ti.com


    在"网络">"地址对象"下、选择"地址组"选项卡并创建新组

    将其命名为"TI 排除组"[或您希望的任何内容]

    将先前创建的所有地址对象添加到组中

    返回网关防病毒>"配置网关 AV 设置"

    选择地址对象"TI 排除组"[或您对其命名的任何内容]


    此致、
    John