This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:cc2650

Guru**** 2613825 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/647469/ccs-cc2650-cc2650

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

我正在使用 CCS v7。

现在我正在使用 CC2650、我想在控制台上打印值。

我尝试 printf 在控制台上打印该值,但它不起作用。

有人能告诉我这方面的解决方案吗?

我在这里没有使用 TI-RTOS。

提前感谢。

Kartik Jagtap

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kartik、

    您可以共享您的项目吗? 可能是堆栈/堆设置的问题。 我只是尝试在一些 BLE SDK 示例中添加 printf()语句,没有问题。 我刚才添加了#include 然后插入 printf 调用。

    在调试会话中时、您可以转到"Tools"->"Debugger Options"。 选择左侧的 Program/Memory Load Options。 确保选中"Enable CIO function use"复选框。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Johns
    感谢您的回复
    "启用 CIO 功能使用"此框已在调试配置中选中。
    解决此问题的任何其他选项。

    此致
    Kartik Jagtap

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、JhonS
    我找到了这种解决方案。
    processors.wiki.ti.com/.../Tips_for_using_printf
    堆大小为0。