This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:错误:xdc.tools.configuro:错误:CAN#39;t find the platform package 'ti.platforms.simplelink'。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/646810/ccs-error-xdc-tools-configuro-error-can-t-find-the-platform-package-ti-platforms-simplelink

主题中讨论的其他器件:CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 我收到错误 "Error:xdc.tools.configuro:error:can't find the platform package 'ti.platforms.simplelink'。 "simple_peripheral cc1350_app"时添加"CCS 编译器"。

并作为误差的扩展  

"请确保您使用的是3.30之前版本的 XDCtools、或者您添加了一个包含您的平台支持的产品、路径为'C:/ti/ccsv6/ccs_base;C:\ti\xdctools_3_32_00_06_core/packets'。  检查此路径是否为包含必要平台支持的目录命名,以及平台名称是否拼写正确。"

已验证文件夹路径和支持文件、 请告诉我可能出现的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dheeraj、
    该平台随 TI-RTOS 或 SImplelink SDK 一起提供。 您是否拥有这些产品中的任何一个,并且您是否在 Project Properties->CCS General Products 中选择了它们? 根据 CCS 的版本、您可能会在其他位置找到"产品"选项卡、但它在项目选项中的某个位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sasha、

     我在编译器版本 TIV5.2.6中收到一条警告消息、即使我尝试将版本更改为 TIV15.12.1.LTS 、它也会禁用该功能。

    请查找附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dheeraj、
    在这种情况下、编译器无关紧要。 单击 RTSC 选项卡并查看其中提供了哪些产品。 如果有一个 TI-RTOS 或 Simplelink SDK 版本、请务必将其选中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sasha 提供的意见,它的编译:)