This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSLCDK6748:未找到 XDCtools mak 文件。 gmak 错误

Guru**** 2614815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/647008/ccs-tmdslcdk6748-xdctools-mak-file-not-found-gmak-error

器件型号:TMDSLCDK6748

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 我尝试像以前那样使用相同的工具和版本来构建我的项目。 CCSv7.3和 xdctools 3.30.2.44。  

我开始遇到此问题 XDC_Rules.mak:307:***错误:未找到指定的编译配置文件''。  停下。

5分钟前工作正常。

我查看并发现该文件确实存在于特定目录中。

我重新安装了 xdctools。 我重新安装了 CCS。 已禁用但已删除所有可能发生冲突的防病毒或服务。 什么都不起作用!!  

有人可以帮帮我吗?

此致

拉巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否清理并重建项目并发布完整的控制台输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我已经格式化了计算机并再次执行了项目。 它发挥了作用。

    但我有疑问。

    如何使 C6748 lcdk 输出日期和时间?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道 SYS/BIOS 中会报告日期和时间的任何 API。 您可能希望在 C6000论坛中提出问题- e2e.ti.com/.../