This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:连接失败:XDS100v2至 Ubuntu 上的 BBB

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/647325/ccs-connection-fail-xds100v2-to-bbb-on-ubuntu

工具/软件:Code Composer Studio

我在 Blackhawk USBv2与基于 Beagle Bone Black 的电路板之间的测试连接时遇到问题。

它在 Windows 上运行良好:

当我在 Ubuntu 16.04上执行相同的操作(它是虚拟机)时、我会收到下一条错误消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我打扰了您。 我的虚拟机配置错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您分享此场景的结果。 VM USB 配置经常让我感到困惑。

    此致、
    拉斐尔