This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430-GCC-opensource:有关 MSP430-gcc 的反馈

Guru**** 2297500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/647209/compiler-msp430-gcc-opensource-feedback-on-msp430-gcc

器件型号:MSP430-GCC-opensource

工具/软件:TI C/C++编译器

两年前曾有一个关于如何跟进/向开放源码 MSP430 GCC fork 提供反馈的问题/e2e.ti.com/support/development_tools/compiler/f/343/p/396532/1402922#1402922、但此后没有任何消息。 我没有找到与维护人员及其补丁进行通信的方法、因此我正在使用此论坛。 请将以下内容转发给 Jozef Lawrynowicz:

关于此补丁:

gcc 版本中包含的 patchwork.ozlabs.org/.../、用户可以从 TI
网站下载、我的理解是、"devices.csv"文件在
命令行中指定的"-I"和"-L"目录中查找、
但_不_
编译器/工具链中内置的 include 和库目录。

如果我的理解是正确的、我是否可以建议
也检查内置路径? 然后、用户可以将文件放入例如
${prefix}/MSP430-elf/include 目录中、并省去在
其 Makefile 中明确指定 include 目录的工作量。 

谢谢、

尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 SDOWP 系统中为 MSP430 GCC 编译器提交了增强请求。  ID 是 MSPGCC-2。  欢迎您在我的签名中使用下面的 SDOWP 链接进行访问。

    谢谢、此致、

    乔治