This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:将仿真器与 CCS7配合使用

Guru**** 2535390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/647055/ccs-tms320c6748-using-simulator-with-ccs7

器件型号:TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我知道 CCS7不再支持仿真器。

但是、我找到了以下 pdf、用于获取 ccs6的仿真器:

是否有机会与 CCS7配合使用?

我正在使用 TMS320C6748器件。 我理解不能保证...

谢谢、

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请注意、该文档不是来自 TI 的、因此未经验证。 我个人的看法是,它也应该*在 v7中工作,但正如你所提到的,没有保证。 使用风险由您自行承担。

    谢谢
    Ki