请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CCStudio 工具/软件:Code Composer Studio
我刚刚对我的 CCS 6.1.3.00034进行了例行更新。
它一直运行良好且稳定 -- 直到今天的例行更新 >>帮助 >>检查更新
编译正常,但当我点击“调试”时,我收到了这条消息...
调试器初始化错误
初始化仿真器时出错:
无法找到 MSP430_EEM_SetClockControl2的入口点
很显然、代码不会下载到 LP 中。 我使用2433LP 已经有几周了、根本没有任何道具。 赢取10。 3~4、我一直坚持、在论坛上与这一点没有什么相似之处。
=====
不幸的是、在我的第二台笔记本电脑上、也是在 Win10上、我也进行了例行更新。 (好的、我不应该...)
点击"Debug"、然后得到类似消息...
TI MSP430 USB1/MSP430
初始化仿真器时出错:
无法设置设备 Vcc
与另一台笔记本电脑一样、这款 CCS 安装在一年多的时间里运行良好/稳定!
我真的可以用一些帮助!
此致。