This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP007示例中的构建错误

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1181799/build-error-in-tmp007-example

Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOSCC2650

尊敬的支持团队:

昨天我在 TMP007的示例工程上没有任何构建错误、今天我的"makefile:57:目标'ROM_SYSBIOS.obj"的配方失败


"C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/products/bios_6_46_01_37/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/Boot.c "、第36行:致命错误:无法打开源文件"driverlib/sys_ctrl.h"

这怎么会发生? 我从昨天起就没有改变。

我还收到以下消息:

1在编译"C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/products/bios_6_46_01_37/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/Boot.c "时检测到灾难性错误。
编译已终止。
gmake.1]:***[ROM_SysBIOS.obj]错误1.
gmake[1]:目标'all'不会由于错误而重做。
gmake:***[./src/sysbios/rom_sysbios.aem3错误2.
gmake[1]:离开目录'C:/Users/ktybu/workspace_v12/TaskTest_i2ctmp007/src/sysbios
./src/makefile.libs:56:目标'../src/sysbios/rom_sysbios.aem3 '的配方失败
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

我做了什么或不做什么来实现这一目标? 它昨天是在什么时候工作的?

IM 使用 Win11上最新版本的 CCS、这就是我在 c://ti 中安装的内容

我不知道如何配置 CCS12来实现这一目标。 我第三次重新安装 CCS Alreadz、希望驱动程序正确地安装。 因为我不明白为什么它会给我这个错误、所以很难对它进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使编译一个空项目也会导致这个错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的项目似乎未正确配置。 请在构建控制台中提供所有构建输出。 您可以复制并粘贴到文本文件、然后将文本文件附加到此线程

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、是的、有趣的是、我没有手动更改任何内容、因为我成功地编译了项目、这就是我现在不知道发生了什么错误的原因。 这可能是因为删除了某些文件的防病毒? 我使用 Windows 11 AV、通常在使用 CCS 进行编程或更新时将其关闭。 或者是否有更新修改了我无法识别的内容?

    我添加了包含构建控制台日志的文件。 我的真正目标是启动 i2c 传输、其中 CC2650作为主器件接收、LSM9ds1作为从器件。 我的想法是使用 tmp007作为基础项目文件并对其进行修改。

    我刚刚重命名了该示例、使其在工作区中都具有我的原始修改。 通常、它应该只需替换从器件地址以及 Rx 和 TX 寄存器地址即可工作?!

    e2e.ti.com/.../builderrors_5F00_CCSTMP007.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您有一个已重命名的项目和原始项目。

    您可以编译原始项目吗?

    如果答案是"是"、请比较项目属性->两个项目的编译器包含目录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    可能值得重新安装  tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06和 xdctools_3_32_00_06_core 来确定这是否解决了问题。  这两个都应该是从 CCS Preferences -> Code Composer Studio -> Products 中发现的产品。

    此致、
    Ryan