This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:退出 IPC 进程。 退出代码:出现127错误

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/674749/ccs-codecomposer-ipc-process-exited-exit-code-127-error-comes

器件型号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经在 Linux 上安装了 CCS8

我在使用 CCS 时遇到一些错误。

启动时出现错误"IPC 进程已退出。 退出代码:127"

2.当我尝试访问 Resource Explorer 时,出现错误

com.teamdev.jxbrowser.chromium.internal.ipc.IPCException: IPC 进程退出。 退出代码:127
   com.teamdev.jxbrowser.chromium.internal.ipc.d.run(SourceFile:198)
   java.lang.Thread.run(Thread.java:745)

请就此为我提供指导吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您使用哪种确切的 Linux 发行版? 您可能缺少相关库

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我正在使用 Linux:- CentOS 2.6.32-696.23.1.el6.x86_64。

    我已安装 CCS8.0.0.00016_Linux-x64。

    请告诉我如何查找缺少哪个从属库、以便我安装相同的库。

    谢谢

    Mannu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mannu、
    很抱歉耽误你的回答。 我对这个问题失去了跟踪。

    我相信您使用的是 CentOS 版本6。 是否可以确保在以下链接中安装了依赖项:
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Host_Support_CCSv6

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、请在下面发布更新的回复(或创建新主题)。

    谢谢、
    Ki